主题中讨论的其他器件: BQ76940、BQ76952
您好!
我想通过在 BQ25756电路后面连接 BQ7594集成电路来控制15S 电池的充电和放电。
我想根据电池类型来调节电压、对并联的电池充电时可以调节电流。
我考虑使用 bq25756进行电压和电流调节。
我想使用 bq7694集成来接收电池数据并将其用于监控器。
这两个单独的集成将通过 I2C 连接到 tej MCU、并且数据将从那里进行控制。
您能提供一个与此相关的方框图吗?
如果您可以分享我应该使用的替代或辅助电路、我也会很感激。