This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26625 -短路不工作后自动充电器

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271225/tps2662-tps26625---autoretry-after-short-not-workig

器件型号:TPS2662

我 想使用 TPS26625作为24mA 电流环路的电源保护。 原理图位于下一张图片上。 我有短路保护问题。 负载10mA 且启动正确(pico)。 如果我连接输出短路(将 VOUT 连接到 GND)并在连接之后断开短路、您的输出仍为 断电。 自动重试无法启动(pico)。

启动(pico)

黄色- Vin、蓝色- Vout、粉色- Iout

短路(pico)

黄色- Vin、蓝色- Vout、粉色- Iout

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    1、您是如何申请短款的?

    2.您能否放大、看看 VIN 上是否有任何高于24V 的过冲或 VOUT 上任何低于0V 的下冲?

    3.您能分享顶部标记吗?

    4.是否发生在多个单元上?

    5.原理图上只有一个问题:

    OVLO 下降到24V 以下。 OVLO 下降应高于应用电压24V。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我使用直接接线(原理图上为红色)。 在第二种情况下、我使用了带有两个电阻器的机械开关(绿色电阻器)。 两种解决方案的结果相同、自动重试不起作用。
    在 VIN 上、我没有任何过冲;在输出上、我在原理图中使用 TVS、并且 VOUT 上没有下冲。

    标记:

    该器件来自 TI 样片。

    我有两块原型板、它们都有相同的问题。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第5点的答案是:
    我认为所有都是正确的:过电压为25.44V、欠电压为22.12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    让我对此进行更多调查、马上回来。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

    1.我在您的设计中指的是 OVLO 上升25.44V。 这意味着当 VIN 高于25.44V 时、电子保险丝会切断。 现在、再次打开电子保险丝 VIN 应低于 OVLO 下降阈值、在您的情况下为23.265V。 BUR 因为您的典型应用电压为24V、所以一旦系统进入过压状态并且如果 VIN 未低于23.265V、器件将不会重新开启。  

    2.我想如果 VIN 在短时间内高于25.44V,它显示为最大26V,然后不低于23.265可能会导致部件闩锁。

    3.还能分享您的布局以供审核吗?

    4.要查找下冲和过冲、您应该在靠近 VIN 和 VOUT 引脚的位置进行探测、并以放大比例进行观察。 VOUT 标度可以降低至2V/div。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我错误地设置了 UV 和 OV。 现在一切都好了。
    感谢您的帮助
    J·布