请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55340 大家好、
我目前在 VIN <= 13.3V、VOUT = 13.6V 且 IOUT = 800mA 的应用中将 TPS55340用作升压转换器。 在新的应用中、VOUT 和 IOUT 保持不变、但 VIN 可能会高达13.9V。 如果可能、我想重复使用我现有的 TPS55340设计。 在升压拓扑中使用 TPS55340时、VIN 大于 VOUT 有哪些缺点/后果?
我知道可以选择转向 SEPIC、但我想了解在 VIN > VOUT 时对当前设计有何期望。
谢谢!
B·安吉尔