您好、专家:
我的客户想知道看门狗功能的建议是什么? 如何知道 bq24800是否会触发看门狗功能? 任何寄存器 都会 指示该信息?
远
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
感谢您与我们联系!
BQ24800器件包含一个看门狗计时器、用于在充电器未在特定时间内(例如175s)接收到写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令时暂停充电、混合动力升压模式或仅电池升压模式。 可以在以下情况中调整或禁用计时器: REG0X12 [14:13] 。
请参阅部分 7.3.8.1 和 7.6.2.1 数据表中提供了一些详细信息。
此致、
A·克德尔
尊敬的 Aya Khedr:
根据数据表提到, "如果充电器没有收到写入 ChargeVoltage ()或写入 ChargeCurrent ()命令
175秒"。 我知道 ChargeVoltage/ Current 是否为0并且超过175秒、充电器将进入 WD 模式。 ChargeVoltage/ Current 是否不为0并超过175秒、充电器是否也会进入 WD 模式?

远