主题中讨论的其他器件: TPS25750
项目–使用经 USB-IF 认证的组件开发 USB-C PD 以提供5V 3A 电压。
1.我拥有 TI USB-PD-CHG-EVM -01集成式 Type-C PD 评估模块、并能够使用 Aardvark I2C 编程器对其进行编程、以向 USB-C 连接器提供5V 电压。
2.我无法在测试装置上对 TPS25750器件进行编程。 I2CS 信号上没有 Ack。 提供3.3V 和5V、生成的 LEO_3.3和 LDO_1.5
3.为了验证 Aardvark I2C 接口、可以直接对 EEPROM 进行编程、但 TPS25750没有反应。
能否提供有关使 TPS25750正常运行的任何设计更改或步骤的建议?
感谢您的 help.e2e.ti.com/.../USBC-Test-Fixture.pdf