This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:升压拓扑、但 VIN >VOUT?

Guru**** 2529430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281366/tps55340-boost-topology-but-vin-vout

器件型号:TPS55340

大家好、

我目前在 VIN <= 13.3V、VOUT = 13.6V 且 IOUT = 800mA 的应用中将 TPS55340用作升压转换器。 在新的应用中、VOUT 和 IOUT 保持不变、但 VIN 可能会高达13.9V。 如果可能、我想重复使用我现有的 TPS55340设计。 在升压拓扑中使用 TPS55340时、VIN 大于 VOUT 有哪些缺点/后果?

我知道可以选择转向 SEPIC、但我想了解在 VIN > VOUT 时对当前设计有何期望。

谢谢!

B·安吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    通常、如果 VIN 大于 VOUT、则通过电感器和二极管从输入到输出之间存在直接路径。 这意味着该器件将停止开关、电流从 VIN 直接流向 VOUT。 器件无法控制这一点、因此您没有任何类型的电流限制。

    所有升压转换器都是这种情况、因为该路径始终存在。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte:

    谢谢你。 我有 几个澄清问题:

    1. 如果 VIN > VOUT 但 VIN <(Vf + VOUT)、该怎么办? 我理解、如果 VIN >(Vf + VOUT)、则存在"直接路径"、但如果 VIN 小于 Vf 和 VOUT 之和、会发生什么情况?
    2. 这些情况是否会损坏 TPS55340?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    然后器件不会切换、直到输出通过电阻分压器放电至低于设定电平、然后切换一个或几个脉冲、以此类推。

    只要您保持在绝对最大值以下、器件就不会被这一情况损坏(请注意、绝对最大值必须包括开关过冲)。

    此致、
    布里吉特