您好、TI 团队、
您能帮我看一下 LM5176的应用原理图和提供一些建议吗?
用途:LM5176 6-38V 降压-升压12V、输入源范围为6V 到38V、我想使用 LM5176进行降压-升压、并在12V/10A 时保持稳定的输出。
目标:始终保持12V 的稳定输出、即当输入电源为6V 时、输出电压需要升压到12V;当输入电源为38V 时、输出电压需要降压到12V。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hins、您好!
请在此处查找用于检查原理图的快速入门计算器: SNVC208计算工具| TI.com
您的电源是否能够在6V 输入下提供满载? 这意味着输入端的平均电流大约为22A。
请给我一点时间进行原理图审阅。 我应该能够回到你的身边,直到一周中。
此致、
布里吉特