大家好、
当使用 tps62933将5V 转换为3.6V 时、为测量板(平均功耗10mA)和显示板供电。 终端板、测量板和显示板正常加电、3.6V 输出正常。 在正常运行期间、拔下测量板、3.6V 输出仍然正常;此时、拔下测量板。 连接后、3.6V 输出变为0V、整个机器的功耗为260mA、功耗变得更大。 当电源开关接通后、3.6V 输出正常、整机功耗正常。 拔下测量板后、3.6V 输出仍然为0V、整机功耗再次异常。
电流限制似乎被触发、但我不确定功耗为什么是260mA。 在拔下/插上测量板时、我们按如下方式测试了电感器电流:
您可以帮助确保设备是否受到限制吗? 如果可以、我们可以尝试哪种方法?
顺便说一下、 测量板有大约800uF 的电容器、如果客户移除电容器、每次拔下 测量板时 tps62933都可以一直工作。