Other Parts Discussed in Thread: DRV8251, SG3524
主题中讨论的其他器件:DRV8251、
您好!
我想设计一个符合两种不同架构的压缩机、
项目1有3引脚输入,线圈的中间抽头接电压为12伏
项目2具有2引脚输入、
我想用 DRV8251控制项目1、不能正常工作、
是否有两种都可以共享的 IC 解决方案?
或者、您对如何将 SG3524和 MOSFET 封装在一起有什么建议吗?
1.

2.

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jacky:
DRV8251集成栅极驱动器和 FET。 输入是 PWM 控制器信号。 该器件可以提供最高4.1A 的电流来驱动电机。
SG3524只是一个 PWM 控制器。 您需要栅极驱动器和 FET 来驱动电机。
您是否正在寻找集成闸极驱动器和 FET 的 IC 来驱动电机? 如果是这样的话、您仍然需要像 SG3525这样的 PWM 控制器来将控制信号驱动至栅极驱动器。 我建议 在 TI.com 的此网页上搜索电机驱动器应用。 根据您的需求(栅极驱动器、FET、偏置电源)、该产品提供了不同的器件型号和参考设计。
如果您还有任何问题、请让我回复该主题。
TI.com 电机驱动器的链接: