请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS4811-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5067
您好、团队成员:
能不能介绍 TPS4811-Q1?
尽管 TPS4811-Q1是 H/S 驱动器、但是否可以将该器件用作 L/S 驱动器?
如果是、那么在使用 L/S 驱动器时器件提供哪些诊断/保护功能?
如果无法实现、您能否推荐支持48V 电池系统的 L/S 驱动器?
谢谢。此致、
李灿森