Other Parts Discussed in Thread: TPS25990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25990 大家好、
我们在基于 TPS25990的设计中面临启动问题。
我们得到的只是2V、而电子保险丝输出中的电压不是12V。
我们探测了波形。 附加有波形、原理图和 TI 电子保险丝计算表供参考。

注:
该波形捕获 SWEN 和 VOUT 信号、据悉、设计将遇到一些故障、电子保险丝不断重试。
同样、 PGOOD 信号为低电平、FAULT 信号被拉高。
请 尽快就此问题提供调试建议。
谢谢
e2e.ti.com/.../TPS25990-Design-Calculation-Tool.xlsxe2e.ti.com/.../E_5F00_FUSE_5F00_SCH_5F00_16OCT2023.pdf