This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:门控 LED 对重影功能的影响

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281376/lp5860-impact-of-gated-leds-on-deghosting-features

器件型号:LP5860

您好、专家!

我正在实施 LED 设计、其中需要单独的硬件控制线来控制由 LP5860驱动的一部分 LED。  我想将低侧 FET 用作开关、但我不确定这是否会影响上下重影功能。  99%的时间内_EN 信号有效、因此我认为_EN 切换不是很关键。

下面是我的原理图片段、显示了我打算如何进行选通。  此处的选通方法是否合适?  重影功能是否会受到影响?

_EN 是5V 逻辑电平。  VLED 为5V。 VCC 为3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    重影消除功能仅在线路切换期间工作。

    对于您的应用、我认为反向重影功能不会对其造成影响。 但是、为了消除重影功能、它会在线路切换期间将 CS 引脚上拉至固定电平。 因此、我建议您进行一些基准测试并捕获一些波形以进行验证。

    在我旁边、我认为它不会影响重影功能。 为了确保安全、我建议您在工作台上进行测试、对其进行验证。

    谢谢、此致、

    杰瑞德