请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25792 主题中讨论的其他器件:TPS25750、
大家好。
我正在使用 TPS25750和 BQ25792设计一个 PCB。 此 PCB 必须支持包含1、2或4节电池组的产品。
我使用主机处理器。 主机处理器将通过 I2C 将配置补丁文件加载到 TPS25750中、TPS25750转而对 BQ25792进行编程。
我想使用相同的主机固件、在该固件中、主机处理器会读取一些输入来了解系统中有多少节电池。
我不希望加载3个不同的补丁文件、具体取决于电池数量。
实现这一点的最佳做法是什么?
我正在考虑使用 I2Cw 4CC 命令对 BQ25792进行重新编程、但可能有更直接的方法吗?
感谢您的帮助!
1月