您好!
我们正在对产品进行 EOL 测试、发现某些 电路板的输出电压出现偏离。
经过验证后、 这是由变压器的差异造成的。
并且 变压器的匝数比是可以的、只有初级电感的差异。
测试 VDS 的膝点电压时、不同的晶体管之间存在偏差。

我想知道 变压器初级电感如何激发输出电压的精度。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在对产品进行 EOL 测试、发现某些 电路板的输出电压出现偏离。
经过验证后、 这是由变压器的差异造成的。
并且 变压器的匝数比是可以的、只有初级电感的差异。
测试 VDS 的膝点电压时、不同的晶体管之间存在偏差。

我想知道 变压器初级电感如何激发输出电压的精度。
谢谢。
尊敬的 Yansong:
因为轻载时的最小功率输出是 po_dcm=0.5*(Lm*IPEAK_DCM^2)*12kHz,我在上图中做了标记。 然后 PO_dcm=uo*IO+IO*Rdummy^2. 让 po_demule=io*Rdummy^2,如果您添加的虚拟负载不够大,po_dcm>uo*IO+IO*Rdummy^2,额外的能量将增加 Vo。 此时, po_dcm=(Ou+n ü ΔUo IO+IO*Rdummy^2.
希望解释的更清楚。 谢谢。
奥罗拉