主题中讨论的其他器件: TPS63020-Q1、 TPS552892-Q1
您好、专家:
我的客户正在使用 TPS552872-Q1作为降压/升压来输出固定的3.8V 电压、而没有电流限制、如以下电路中所示:您可以帮助确认以下问题吗?
1.应该将 ISP 和 ISN 引脚短接在一起吗? 对吧?
2、假设 ISP 和 ISN 短路:
A: 引脚15 COMP 的 R28、C17和 C18的建议值是什么?
B. 引脚16 CDC 的 R27的建议值是什么?
谢谢、此致、
道研
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
我的客户正在使用 TPS552872-Q1作为降压/升压来输出固定的3.8V 电压、而没有电流限制、如以下电路中所示:您可以帮助确认以下问题吗?
1.应该将 ISP 和 ISN 引脚短接在一起吗? 对吧?
2、假设 ISP 和 ISN 短路:
A: 引脚15 COMP 的 R28、C17和 C18的建议值是什么?
B. 引脚16 CDC 的 R27的建议值是什么?
谢谢、此致、
道研
布莱斯、您好!
感谢您的帮助。 很抱歉因为中国国庆节假期而延迟。
此 引脚连接到汽车音响主机的备用电池、然后将输出固定为3.8V、无电流限制。
随附的是详细原理图、您能否在以下两个问题中提供帮助?
1.电路设计有问题吗?
2.如何设置上述 R 和 C 参数?
客户现在正在布局、他们急于得到评论反馈、非常感谢他们的帮助!
此致、
道研
尊敬的 Daoyan:
1.我知道 TPS63020-Q1在这里是如何使用的吗?
2.对于本例、我认为 TPS552872-Q1在这里不合适、因为平均电感器电流限制为3.3A。 建议使用具有8A 电流限制的 P2P TPS552892-Q1。
3.建议在 Vin 和 GND 引脚附近再添加两个0.1uD 0402电容器、Vout 和 GND 引脚也是如此。
PG 和 CC 引脚应通过上拉电阻连接到 VCC。
5.建议将 FSW 引脚上的电阻器更改为19k 并设置1MHz。
6.将 MODE 引脚连接至 VCC。 此引脚的绝对最大电压为6V。
6.为 CDC 引脚连接150kohm 电阻。
7.建议使用 R28=3k、C17=10nF、C18=47pF。
8.遵循布局指南。
布莱斯、您好!
非常感谢这里的帮助,客户已经更新了所有根据你的建议. 请帮助查看下面的原理图。
TPS63020-Q1适用于串联应用中的3节电池(输入电压高达4.8V)、默认应用使用 TPS552872-Q1、4节串联电池、输入电压高达6.4V。
它们的输出电流要求为3A 或4A、因此 TPS552872-Q1在这里就足够了、对吧?
非常感谢!
此致、
道研
您好、 Bryce。
下面的图片呢? 如果没有、您可以尝试打开下面客户发送的初始电子邮件吗? 非常感谢、如果有任何问题、请告诉我。
此致、
道研