This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:空载时的输入电压斜坡和尖峰

Guru**** 2545250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279730/lm3488-input-voltage-ramps-and-spikes-with-no-load

器件型号:LM3488
主题中讨论的其他器件: LM3478

您好!

 当负载连接到 LM3488产生的24V 输出时、就没有问题、但当没有连接负载时、LM3488会发出连续的嘀嗒声、并在输入电压中引入尖峰、从而影响电路中的其他器件。 请参阅下面的屏幕截图

不确定如何改善这个问题。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto Sierra、

    LM3488是一个非同步转换器、我假设您将它用作升压转换器。

    在这种情况下、二极管会防止电流反向流动。 每当转换器进行开关时、由于开关的导通时间最短、因此它都会向输出端提供一点能量。 如果输出端无负载、则转换器需要跳过脉冲、以确保输出电压不会上升或上升。

    发出嘀嗒声的声音可能来自以机械方式弯曲电路板的电感。 如果从电路板上移除电感器、并用粗线将其连接到电路板上的2个焊盘、声音是否消失? 如果愿意、您可以检查不同电感器的情况是否不同。

    上述测量值是否为输入电压? 如果是、请增加输入电容以减少电压纹波。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    增加输入电容不起作用、也不会改变另一个电感器的电感。 唯一能解决该问题的就是用 LM3478替换 LM3488 (保留设计中的其余原始器件)。 我已经尝试通过分析这两者的数据表来了解原因、但运气不好。 如果您有任何意见了解 LM3478为什么提供预期的性能、而 LM3488为什么没有提供、我很感谢您告诉我。

    谢谢!