Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC28C54
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28C44、 UCC28C54您好!
我的客户正在寻找具有以下条件的反激式控制器 IC。
- FET 集成型
- 100W 或更高
- VDS:650V 或更高
- RDS(ON):1.5欧姆或以下
-具有高单位价格竞争力的产品
您能推荐合适的产品吗?
谢谢你。
JH