This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259827LEVM:当 EN/UVLO 为0V 时、TPS259827ONRGET 电子保险丝输出保持导通状态

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280583/tps259827levm-tps259827onrget-e-fuse-output-remains-on-when-en-uvlo-is-at-0v

器件型号:TPS259827LEVM

处于该状态时、当设置为低电平(0V)时、似乎完全忽略 EN/UVLO。

在此状态下、保险丝仍正常运行-即过流导致输出关闭、而根据数据表表表3配置的"无限重试"会在输出过流被移除时重新开启。

RETRY_DLY 具有22nF 至 GND、nRetry 为 GND。

只有在器件重新通电后、EN/UVLO 才能正常运行。

我不确定它是如何进入该状态的。  我在数据表中看不到任何与 EN/UVLO 引脚行为相关的注意事项。

该器件与2节锂离子电池配合使用、EN 引脚用于在需要时关闭输出以防止电池消耗电流、这在本应用中非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您的联系。 在 EN 低电平测试之前、对器件进行了什么测试?

    此致

    G·库纳尔