主题中讨论的其他器件: TPS61033-Q1
大家好、
请 查看所附的 TPS61378-Q1原理图电路并 提供反馈
提及设计细节、
输入电压 - 4.1V (最大值)和2.3V (最小值)
输出电压 -5.25V
最大负载电流- 1.5A
连续负载电流 - 1A
电感值(L22) -0.47uH
开关频率 - 2.2MHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请 查看所附的 TPS61378-Q1原理图电路并 提供反馈
提及设计细节、
输入电压 - 4.1V (最大值)和2.3V (最小值)
输出电压 -5.25V
最大负载电流- 1.5A
连续负载电流 - 1A
电感值(L22) -0.47uH
开关频率 - 2.2MHz
尊敬的 Srijesh:
很抱歉回复晚了。
对于 TPS61378-Q1、输入电流似乎过大、因为该器件的最小峰值电流限制为4A。
请查看计算工具。
e2e.ti.com/.../3704.TPS61378-Calculation-Tool-V1.1.xlsx
IIN=5.25*1.5/2.3/0.9=3.8A,忽略了纹波电流。
这意味着该器件无法在2.3V 输入电压下输出5.25V1.5A。
建议使用 TPS61033-Q1。
如果您坚持 使用设备、则应根据情况进行调整。
此致
费格斯
您好、Fergus:
感谢您的回复。
q1) 在上述条件下是否对 TPS61378 IC 有任何影响("器件在2.3Vin 下无法输出5.25V1.5A")?
Q2)从计算表中删除了电流限值可设置在1A 和4.8A 之间。
在2.3V、Iin =3.8A、介于1A 和4.8A 之间。在这种情况下、器件可以在输入为2.3V 时输出5.25V、1.5A。 请确认?
请回复
尊敬的 Srijensh:
谢谢你们的问题。
1.此器件将限制其输入电流,因此输出电压将下降以保持输出电流。(输入功率受限)
4.8A 是典型值、在所有情况下都可以变化为4A。
在2.3V,Iin =3.8A,介于1A 和4.8A 之间[/报价]由于使用计算工具、峰值电流不是3.8A、而是4.57A。
该值高于最小4A 规格、并且器件无法在所有情况下都确保输出容量。
此致
费格斯
您好、Fergus:
使用 TPS61378 EVM 板进行检查时、观察到以下点、
当输入电流高于 1.8A @3.3V 输入电压时、输出电压开始出现波动、因此输入电流和负载电流也开始出现波动。
提及下面的测试参数、
输入电压= 4.1V 至2.3V
ILIM = 4.8A
连续负载电流 = 0.65A
输出电压= 5.25V
电感器-0.47uH
请参阅电感器规格

请参阅计算表中的建议。

q)即使电流限值设为4.8A,输入电流@1.8A,输出电压也会波动。 请 澄清。
尊敬的 Srijensh:
波动可能是由于环路不稳定造成的、也可能只是 源限制所致。
请仔细检查电源的电流限制、并尽可能缩短输入线、以避免出现较大的压降。
另一方面、请检查电路的环路、可以在计算工具中看到、请确保稳定性。
很容易误解 输出 电容是输出电容器的有效电容。
如果您能提供更多 线索、比如经过测试的波形、以便我检查您是否还有问题、那会更好。
最好在一张图片中显示 SW、Vin、Vout 和 IL 的波形。
此致
费格斯