This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:移除插入延迟

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279723/lm5069-remove-insertion-delay

器件型号:LM5069

您好!

我想知道是否可以将此器件上的插入延迟设置为0? 如果没有、是否有这样的替代器件、但没有插入延迟?

谢谢!

马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew、您好!

    您的设计的电流额定值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    电流限值设为1.9A。 这种插入延迟是仅在启动时发生、还是如果您在启动后禁用并通过 UVLO 启用该延迟?

    此外、为了确认、浪涌电流限值由 Rsense 设置、对吗?

    谢谢!

    马修·巴维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew、您好!

    插入延迟仅在施加 VIN 时发生、 如果您在启动后通过 UVLO 禁用并启用该延迟、则不会发生。

    浪涌电流限制通过 RSNS 和 RILIM 电阻进行设置。