This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:PG 干扰

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279995/tps7a91-pg-glitch

器件型号:TPS7A91

大家好、

我的客户发现、当 PG 上拉至 Vout 时、 PG 上有一个毛刺脉冲。 峰值与不同的上拉电阻器不同。 下面是原理图和波形(@100k 上拉)。 您可以帮助进行分析吗?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、  

    如果您断开 C2329、该问题是否仍然存在、我们认为这可能与之相互作用。  

    此外、为了便于将来参考、较大的 FF 电容器也可能导致毛刺脉冲-但是、我们不认为此处会发生这种情况。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbva042/sbva042.pdf

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    当 。C2329?关于 CFF 值时问题仍然存在、您可以告知

    Unknown 说:
    、且峰值不同于不同的上拉电阻。

    此外、您能否解释一下 R3486电阻值对 PG 波形的影响?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,  

    当站点 C2329保持打开状态时、波形是什么样子的?

    如果 C2477增加到0.1uF、波形看起来会是什么样的?

    此致!

    朱利耶特