主题中讨论的其他器件:BQ79656EVM-021、BQ79616-Q1、BQ79616
您好!
我将 LAUNCHXL2-TMS570012 Launch Pad 用作主机并通过 SPI 协议连接 BQ79600EVM-030 (桥评估板)、
BQ79656EVM-021评估板与 采用菊花链协议的 BQ79600EVM-030相连
软件- CCS
固件- BQ79600_SPI_SPI Sample_Code
问题- 根据固件初始点 、主机向 BQ79600发送唤醒音、BQ79600被唤醒但也会生成故障(绿色和红色 LED 都亮起)
在下一行代码中、它清除故障、但红色 LED 不熄灭、它不从 BQ79656读取任何值
我的问题是,我做了什么错,它应该是工作?
如果我在 LaunchPad 和 BQ79600之间使用 UART 协议而不是 SPI、则可能无法正常工作
我还根据建议更改了跳线位置、以便使用 UART 或 SPI。
请参阅随附的 SPI 接口的跳线位置 pic