This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:MODE/SYNC 引脚连接

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280332/tpsm33625-mode-sync-pin-connection

器件型号:TPSM33625

尊敬的支持团队:
当 TPSM33625F 与 FPWM 配合使用时有两个问题。

MODE/SYNC 引脚的绝对额定值是否与 RT -0.3V 至5.5V 相同?
2.建议在何处连接 MODE/SYNC 引脚?
  是否可以连接到 VCC?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    1.是。

    MODE/SYNC 引脚连接到 GND:PFM; MODE/SYNC 引脚连接到 VCC:FPWM; MODE/SYNC 引脚连接到 公共外部时钟: 保持在 FPWM 模式
    提供同步输入时、该模式可在轻负载条件下以 CCM 模式运行。

    希望这可以有所帮助。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:
    感谢您的答复。

    您能否将此答案中 MODE/SYNC 引脚的内容添加到数据表?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    一般而言、一段时间后会统一修改数据表、我会向团队提供反馈。 感谢您的建议。

    奥罗拉