This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:使用 BQ79616获取样片

Guru**** 2596405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79600-Q1, BQ79616, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278826/bq79600evm-to-get-samples-with-bq79616

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79616、、、BQ79600-Q1

大家好、

我有两个器件  BQ79600EVM 和 BQ79616

我要请求 BQ79600EVM 的以下示例代码

bq79600EVM UART 示例代码1.0

bq79600EVM SPI 示例代码1.0

包括的语言: C、C#

可以帮帮我。

此致、

谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我已授予您对 mySecure 中"BQ79600-Q1_development"文件夹内这些示例代码的访问权限。 您应该能够在~1小时内查看材料(一旦系统刷新)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louis

    首先、感谢您对 doc N sources 的快速响应。

    现在、我可以下载它们了吗?

    但'BQ79600-Q1勘误表'文件 URL 不适用于下载

    请为我检查此文件?

    谢谢  

    此致

    Shane。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shane:

    我们修复了此问题、您应该能够在~1小时内查看勘误表文档(一旦系统刷新)。

    此致、

    朱莉娅·路易斯