This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521905:[TPS6521907RHB]3V3输出问题

Guru**** 1830330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278720/tps6521905-tps6521907rhb-3v3-output-issue

器件型号:TPS6521905

团队成员:

 我的客户使用 TPS6521907RHB 器件的情况。

下面附加了 tps6521907的上电波形。 黄色为使能信号、蓝色为3.3卷。 但我不知道为什么在3.3伏时、它先通电、然后断电、再通电。 您能帮助我了解一下发生了什么情况吗?  Tks ~ć

Sch:

蓝色:3V3,黄色:1.2V

启用黄色、蓝色:3v3 vol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 您能否以可搜索的 PDF 格式或图像提供原理图? 下面回顾一下 PMIC 以及驱动数字信号的任何上拉或电路。 此外、您是否能够提供以下信号的加电捕捉(显示示波器 x/y 标度):

    • VSYS (PS5V)
    • EN/PB/VSENSE (3.3V_EN)
    • 降压2 (V3.3V)
    • LDO2 (V1.8V)
    • nRSTOUT (PMIC_nRST)

    请在同一示波器捕获中包含尽可能多的信号(通道)。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brenda:

     这是一个很好的例子。 我找到了显示为上面的波形的原因。  客户使用 DIY 5V 适配器进行调试。

     我们可以看到、5V VSYS 斜升时间大约为60ms。 当我们选择使用正常的 USB 5V 供电时、斜升时间约为5ms、异常问题消失了。

    黄色:5V、蓝色:3V3

    蓝色:ENABLE,黄色:3V3

    我的问题是:

    1.对 VSYS 的斜升时序有哪些要求?

    2. VSYS 中的 Buck 2和 Buck 3有何不同?  因为1.2V 和异常5V 的 buck3不存在任何问题。

     这是一个很好的例子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享更新并告知我们、在使用 具有更快斜坡的正常 USB 5V 时该问题已得到解决。 为 VSYS 供电的前置稳压器必须  在 VSYS 超过 POR 阈值后的2.3ms 内达到一个稳定的 Vout。 请参阅 AM62x 应用手册中的"6 VSYS 电压斜坡"部分、了解详情、并告知我们您是否有任何问题。 (这是应用手册和 TRM 的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0)。

    • 请注意、LDO1不遵循客户原理图中的指导原则。 该 LDO 配置为旁路模式、输出电压由具有以下极性的 VSEL_SD 数字引脚控制:
      • SEL_SD 高电平:LDO1=3.3V (运行为旁路并且在输入上需要3.3V (PVIN_LDO1)
      • VSEL_SD 低电平:LDO1=1.8V

    • Buck3的输入电容(PVIN_B3)不符合规格。 这个引脚需要一个典型值为4.7uF 或者更高的电容。

    • VDD1P8 (内部 LDO)需要2.2uF 电容(典型值)。  

    谢谢。

    布伦达