团队成员:
我的客户使用 TPS6521907RHB 器件的情况。
下面附加了 tps6521907的上电波形。 黄色为使能信号、蓝色为3.3卷。 但我不知道为什么在3.3伏时、它先通电、然后断电、再通电。 您能帮助我了解一下发生了什么情况吗? Tks ~ć
Sch:
蓝色:3V3,黄色:1.2V
启用黄色、蓝色:3v3 vol
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员:
我的客户使用 TPS6521907RHB 器件的情况。
下面附加了 tps6521907的上电波形。 黄色为使能信号、蓝色为3.3卷。 但我不知道为什么在3.3伏时、它先通电、然后断电、再通电。 您能帮助我了解一下发生了什么情况吗? Tks ~ć
Sch:
蓝色:3V3,黄色:1.2V
启用黄色、蓝色:3v3 vol
您好!
感谢您的联系。 您能否以可搜索的 PDF 格式或图像提供原理图? 下面回顾一下 PMIC 以及驱动数字信号的任何上拉或电路。 此外、您是否能够提供以下信号的加电捕捉(显示示波器 x/y 标度):
请在同一示波器捕获中包含尽可能多的信号(通道)。
谢谢。
布伦达
您好、 Brenda:
这是一个很好的例子。 我找到了显示为上面的波形的原因。 客户使用 DIY 5V 适配器进行调试。
我们可以看到、5V VSYS 斜升时间大约为60ms。 当我们选择使用正常的 USB 5V 供电时、斜升时间约为5ms、异常问题消失了。
黄色:5V、蓝色:3V3
蓝色:ENABLE,黄色:3V3
我的问题是:
1.对 VSYS 的斜升时序有哪些要求?
2. VSYS 中的 Buck 2和 Buck 3有何不同? 因为1.2V 和异常5V 的 buck3不存在任何问题。
这是一个很好的例子。
您好!
感谢您分享更新并告知我们、在使用 具有更快斜坡的正常 USB 5V 时该问题已得到解决。 为 VSYS 供电的前置稳压器必须 在 VSYS 超过 POR 阈值后的2.3ms 内达到一个稳定的 Vout。 请参阅 AM62x 应用手册中的"6 VSYS 电压斜坡"部分、了解详情、并告知我们您是否有任何问题。 (这是应用手册和 TRM 的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0)。


谢谢。
布伦达