请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3430-Q1 您好、团队成员:
您能回答关于 TPS3430-Q1的以下问题吗?
-。 当 TPS3430-Q1始终在 MCU 的睡眠模式下通电且无法提供 WDI 时、TPS3430-Q1看门狗的 RESET (WDO)是否继续运行?
-。 TPS3430-Q1似乎没有睡眠模式。 禁用看门狗时、电流消耗是多少?
-。 由于 I/O 电平、TPS3430-Q1的 VDD 是否应等于 MCU VDD? 否则、是否可以使用不同的电压?
此致、
李灿森