This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:最小输入电容

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279779/tps62260-minimum-input-capacitance

器件型号:TPS62260

您好!

该器件是否需要最小输入电容? 我有一个4.7 uF 的电容器、但奇怪、如果该电容器在故障情况下打开、会发生什么情况。

谢谢。

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    降压转换器的输入电容器提供高频滤波、以及从其他电路中对 VIN 进行去耦。 因此、强烈建议设计一个尽可能靠近输入引脚的输入电容器。

    关于最小输入电容、对于大多数应用、数据表建议值为4.7uF 至10uF。 由于 MLCC 随着直流偏置而显著降额、因此我倾向于10uF。 但这取决于您的应用、 您 应该 使用计划使用的特定无源器件来验证您的解决方案。

    要了解详情、您可以查看以下应用手册。  https://www.ti.com/lit/an/slyt670/slyt670.pdf

    如果您担心 Cin 在故障情况下打开、而不是 在严格的大小限制下工作、可以始终并联两个输入电容器以实现额外的冗余。

    此致、
    路易