请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552892-Q1 您好、团队成员:
我的客户正在执行以下测试:
它们使用外部电源连接到 VCC 引脚、EXTVCC 拉至低电平。 但在实际测试中、它们会断开 VCC 引脚与5V 电源的连接。
以下是他们的测试结果:
VCC 会随 Vin 产生小幅升高、然后在 EN 引脚上拉时、VCC 引脚将保持在1.2V。 您可以看到如下的波形。

问题:
1. VCC 电压是否甚至来自 Vin 来选择外部电源? 请帮助解释波形中的电压变化。
2.这个1.2V 电压会影响 IC 的正常工作吗? 请帮助评估此处的风险。
此致、
兰溪市