您好、 TI 团队:
BQ27Z561在其应用中遇到问题。 请帮助分析原因:
当电池电压高于2.5V 时、所有应用均正常;
2.但当电芯电压降为1.6V 时、IC 的功耗会表现出异常值、几百微安等、稍小一些的电流消耗都是40-50微安。 如附件所示,测试了5项数据;
3.直到电池电芯电压下降到1V 以下,功耗再次恢复正常。
您能帮我解释一下原因吗?
谢谢 !


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jose Couso,
1. U2是一个 MOSFET、 下图为完整电路图,J1是电池组的输出端口、未连接任何器件。
2. 在测试过程中,R1被移除,电芯被断开。 使用可调直流电源、并将电流表连接到串联的电源。
3、 改变直流电源的电压,读出电流表的电流值,并在发生第一个问题时得到测试记录表。
通过这些信息、我们能否找出电量监测计为什么消耗如此多的功率?

此致、
罗立新