This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:反向升压保护

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279467/bq25798-reverse-boost-protection

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ24160

BQ25798是否具有与 BQ24160类似的反向升压保护功能?
我在数据表中没有看到任何提及此特性、但使用 BQ24160的其他模型在截止电流设置为小于150mA 时未检测到充电结束时遇到了一个问题、BQ25798是否会出现类似的症状?

反向升压保护功能不会检测充电结束:
*反向升压保护功能可防止反向电流流入输入端、并在电池电压(VBAT)高于系统电压(VBATREG)时损坏 IC。
*当激活此功能时、IC 停止充电、但充电结束检测被禁用、因为充电电流不会因充电电流下降而停止。
*激活此功能后,系统电压每1ms 产生一次纹波,电池放电。
当充电结束电流设置为小于150 mA 或使用低阻抗电池时,此功能的运行可能性会增加。

此致、
香川市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kagawa:

    BQ25798不存在反向升压问题、因为它没有像 BQ24160那样用于改善瞬态响应的强制 PWM。

    此致、

    杰夫