This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18537NQ5A:热阻与放大器;热特性参数

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277799/csd18537nq5a-thermal-resistance-thermal-characterization-parameter

器件型号:CSD18537NQ5A

大家好、我是 Jieun、  

我对 CSD18537NQ5A 的热性能信息有疑问。  

我想通过测量最高温度并使用以下公式进行计算来了解外壳(top)温度规格。

Tc = Tj (150℃)  - ψjt μ W (μ W/W) *瓦

这就是我需要结至顶部特征参数的原因。

但是、在数据表中、只有结至外壳热阻。  

1) 1)请告诉我 结至顶部的特征参数。  

2) 2)或者、使用 结至外壳热阻是否可以?

   2-1)如果是、您可以告诉我原因吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieun、您好!

    感谢您关注 TI FET。 TI 不提供 FET 的热特性参数。 我们仅在数据表中的表5.2中针对表下方所示的焊盘和电路板尺寸规定了 RθJA 和 RθJC 规格。 RθJC 的值是封装底部的散热焊盘(漏极)。 CSD18537NQ5A 封装顶部的 RθJC 估算值为35°C/W。 请参阅以下链接中的博客、详细了解 TI 如何测试我们的 FET 的热阻规格。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/06/10/understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您回复、  

     

    TI 不 ψ FET 提供热特性参数(Δ T)有什么特殊原因吗?

    为什么 TI 仅 为 FET 提供 RθJA 和 RθJC?

     

    如何将 RθJC 估算为 CSD18537NQ5A 封装顶部的35°C/W?

    我期待收到您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieun:

    我不知道 TI 从未提供我们 FET 热特性参数的原因。 据我所知、大多数 MOSFET 供应商不提供热特性参数 、估算的 RθJC 顶部值基于多年前该器件投入生产时所做的热仿真。 您能否在设计中使用顶部和底部 RθJC?

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    感谢您的回复。  

    请告诉我、您如何将  RθJC 最高值估算为35°C/W?

    是计算值吗?  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jieun:

    请查看我之前的答复。 RθJC Top 的估算值基于几年前该产品首次投入生产时所做的热仿真。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    约翰