请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 尊敬的 Ethan:尊敬的 TI 团队:
我想实现双向充电器。 输入/输出电压始终为50V。 电池电压始终低于28V。 如果仅安装半桥1、驱动器 IC 能否工作?
感谢您的提示、
此致、Thomas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.