This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:MOSFET 加热

Guru**** 2514115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1257300/lm3481-mosfet-heating

器件型号:LM3481

大家好、

我正在 以 SEPIC 模式使用 LM3481MMX/NOPB、该模式配置为具有以下值、并已在上一主题中对该电路板进行了清除和审批:

e2e.ti.com/.../lm3481-schematic-review

输入电压:21至29.6V
输出电压:24V
输出电流:1A

使用的电感器:Sumida 0624CDMCCDS-220MC (22uH/ Isat=3.2A)

对于开关 MOSFET、我们使用了 CSD18511Q5AT、该器件发现、在更高的电压下、在空载条件下、MOSFET 发热到大约100度。 大约为25V。 我们一开始没有注意到这一点、并且在我们在1A 进行负载测试后观察到这一点、最终损坏 MOSFET 并观察到更换后的温升。  已检查 栅极的开关频率、但此值始终保持不变。 同样在大约22.6V 且空载时、电路板开始消耗50mA、并且随着电压不断增加、电源电压尖峰高达大约200mA。
 在空载时、这种发热和消耗电流的问题可能是什么? 另请建议可能的更改和诊断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    不确定我是否了解了所有的详细信息-让我总结一下

    -空载时出现问题

    -您在使用1A 测试后观察到它-这不是无负载

    - 所以这个问题是在任何负载条件下有较高的电压。

    -在较低电压下运行是可以的-与负载情况无关

    输出电压是否仍然稳定?

    您能否测量 MOSFET 的开关节点和栅极信号并在此处共享它?

    注意:即使在现在负载时、控制器和 MOSFET 开关也会有一些电流消耗。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在空载条件下发生的(MOSFET 上升到100度、 c)

    2.我们在负载条件下损坏了 MOSFET 后观察到它。 但也在空载期间出现、

    这会在负载和无负载条件下发生。 很抱歉让你困惑。
    可以在较低电压且无负载的情况下正常运行。 未观察到发热。 但在空载和更高电压下、它以100度的温度燃烧。 C

    4.是的,输出调节(线路和负载调节)是惊人的。 在24V 下非常稳定。

    5.我目前没有设置。 我会尽快分享一张照片。

    6.即使在空载情况下、它也会消耗200mA? Im 假设在无负载和输入电压较高时消耗非常高。
    较低的输入电压和空载不会消耗很多(在10mA 周围)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    没错、如果200mA @ 25V 在 MOSFET 上烧坏、这将为大部分 MOSFET 带来5W 的功率。

    再次检查您正在使用的 MOSFET:在 SEPIC 上、MOSFET 查看输入和输出电压之和+~ 55V

    所用  CSD18511Q5AT 的额定电压为40V。。。

    如果选择其他 MSOFET、则在至少为20%的情况下考虑70V 或更高的裕度。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错。 进行了更改。

    将电流 MOSFET 替换为 V_DS=80V 和 I_D=200A MOSFET。  

    无负载:在无负载且电压较高的情况下、MOSFET 不再发热。

    带载:在负载为1A 且最大 Vin (29.6V)时、MOSFET 升温至大约109°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    输出电压是否仍然稳定?

    您能否测量 MOSFET 的开关节点和栅极信号并在此处共享它?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、输出电压仍然稳定。  



    黄色的波形表示开关节点、绿色的波形表示 MOSFET 栅极信号。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:
    请为此测量添加条件:

    • 输入电压  
    • 输出电压
    • 负载电流

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入:VIN_MIN=21V VIN_max=29.6V
    输出:Vout= 24V Iout=1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    该波形看起来确实是处于 DCM 模式、这种情况对于您在上面所示的设置来说应该不是这样。

    某些设置似乎与您的硬件设置不匹配。

    您可以将功率状态设计器  

    功率级设计器设计工具| TI.com

    以进一步评估硬件并对照预期的信号(在功率级设计器中显示)交叉检查硬件上的信号

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    很抱歉响应延迟时间太长。  



    您可以看到、输出处于稳压状态、但 MOSFET 仍处于关断状态、栅极端子上没有电压。 在这种情况下如何实现调节?  
    我假设 MOSFET 的体二极管导通负载电流、从而导通发热。 我不明白这为什么会在 DCM 模式下工作。  再次在私人聊天中与您分享 Gerber 和 Schematic。 请检查、如果有任何错误、请告诉我。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我不确定需要阅读图片中所示信息的内容和方式。

    您能否添加一些详细信息?

    (MOSFET 的体二极管不应导通、并且在未进行开关的情况下、SEPIC 上不会有输出电压。)

    此致、  

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、图像中显示的示波器读数是具有.r.t 接地的栅极电压。 DR 引脚不提供任何电压(300mV 范围)、这意味着 MOSFET 本身已关断、我甚至检查 VDS 处的电压以确认 MOSFET 已关断。 然而此调节正在针对所需电压范围(我所需的21V 至29.6V 输入)在输出上实现。

    添加0.1A 的输出负载后、MOSFET 开始发热至接近100°C、如后文中所述。 在这种情况下,调节仍然实现,但我无法达到1A 的负载(这是我的要求),因为在负载上的 MOSFET 加热水平疯狂的。 我真的无法理解为什么会发生这种情况。

    请查看提供的信息并提出可行的解决方案。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    非常感谢您的详细信息。

    但我只需重复我之前的陈述:如果 MOSFET 未进行开关、则不会有任何输出电压。 这里没有直流路径。

    因此、测量结果可能会为您造成损坏或其他损坏、电流还有另一条路径流动。

    您能否检查测量值和电路?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我将功率级设计器的结果附加到我们的私聊中。 请看一下、如果一切正常、请告诉我。


    我们仍然面临 MOSFET 过热的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    斯特凡在接下来的两天不在办公室,所以他会回复你的私人信息,一旦他回来。

    感谢您的耐心。

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢你让我知道!
    将等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    遗憾的是、功率级设计器不支持对 SEPIC 拓扑进行补偿。 因此结果不同。

    我现在不能肯定你身边目前的情况:

    您是否仍能看到 MOSFET 在不进行开关的情况下发热? 或者它现在是否改变了。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一情况已经发生了变化。 MOSFET 在负载上开关良好。 但仍发热到疯狂的量(几乎95-100 deg。 c)

    流过感应电阻器的电流也是正确的。

    我们目前使用的是一个80V MOSFET、  

    我们可以对加热做些什么? 您对此有什么解决建议吗?

    此外、Imanh 计算了耦合电感器值(如中所述)、 AN-1484设计 SEPIC 转换器(修订版 E) )、电源电压为520kHz、输入电压为29V、负载为1A 时需要。 对于我的系统、该值最终为24.8uH、但为耦合电感器输入相同的值、得出该值为48uH。 那么、我应该使用哪个值呢? 这  对我来说有点令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    因此、如果 MOSFET 发热高达95度、则温差为~ 70度

    假设您的 AON6144和数据表索引 A 中给出的安装区域、则功率损耗约为1.75W

    请检查这是否与此处所示的数学运算匹配:
    https://www.ti.com/seclit/ml/slup270/slup270.pdf (MOSFET 选择部分)

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前使用的 MOSFET 是 Vishay  SIR104LDP-T1-RE3。  

    FSW=520kHz
    Io (最大值)=1A
    电压= 24V
    VIN = 21V 至29.4V

    根据我的计算 、功率耗散远低于1W

    此外、我手计算了耦合电感值(如 AN-1484设计 SEPIC 转换器(修订版 E) )、电源电压为520kHz、输入电压为29V、负载为1A 时需要。 对于我的系统、该值最终为24.8uH、但为耦合电感器输入相同的值、得出该值为48uH。 那么、我应该使用哪个值呢? 这  对我来说有点令人困惑。  [/报价]

    我很感激你能给我一个建议,我应该做什么解决这个问题,我也面临。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    在这种情况下出现了异常、因此可以使用以下公式对照测量数据来检查数学结果:

     - MOSFET 接通时间和关闭时间与您假设的相同

     - MOSFET 栅极的上升和下降时间是假定的。

     -栅极电压水平正确(高和低)

     -开关节点是否有振荡/振铃

    从您之前的布局中、我已经看到您使用了单个电感器-没错。

    从上面的数据来看、似乎您在功率级设计器中选择了更多耦合电感器(您用什么来计算二极管压降和电感器纹波)。

    基本上、功率级设计人员使用一个更准确的数学模型-所使用的公式可在以下位置找到: https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从您之前的布局中、我已经看到您使用了单个电感器-没错。

    从上面的数据来看、似乎更多的是您在功率级设计器中选择了耦合电感器

    [/报价]

    可以、但我们希望使用耦合电感器设计一个新的电路板。


    通常功率级设计人员使用更精确的数学模型-所用的公式可在以下位置找到: https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf

    非常感谢。 我会参考这一点。

     -交换机节点是否出现振荡/振铃

    我会检查并告诉你。 会尽快发送给我

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡再次你好

    因此、我们针对相同的配置继续进行了耦合电感器计划:
    输入电压:21V 至29.4V
    输出电压:24V/1A

    我将在私聊中分享新的原理图和电路板设计。 请先观看

    该板可在24V±2%的电压下实现良好调节。 同样、与我们之前的双电感器设计类似、电路板 按如下方式加热

    VIN:28.7V (适用于以下值)

    在 50mA 负载下、MOSFET 处于+6度。 高于环境温度(33度、 c)
    在100mA 负载下、  MOSFET 处于+14度。 高于环境温度(33度、 c)
    在500mA 负载下、  MOSFET 处于 +31 度 高于环境温度 (33度、 c)  
    负载为1A 时、  MOSFET 处于 +40 度 高于环境温度 (33度、 c)

    当施加1A 的负载时,IC 高达+44度。 高于环境温度(33度、 c)

    对于1A 的负载、这些值是否正常?

    即使在 Vin (22.4V)低于输出电压(24V)的情况下、也会观察到类似的温度。
    我们认为这些温度值非常高、无法弄清为什么会发生这种情况。 请推荐可能的解决方案。  

    MOSFET 门 在1A 负载下、在示波器上观察到如下情况:
       


    下图显示了 MOSFET VDS 在1A 负载下在示波器上测得:






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Binny Abraham:

    MOSFET 和 IC 的热行为在很大程度上受布局和开关频率的影响。 一些加热是正常的。

    DS 的高电平似乎会以某种方式振荡。 您能检查输出电压吗? 这也可能会使温度升高。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、负载为1A 和520kHz 时、deltaT 为40 EEG。 是预期值? 我将在私聊中与您分享 gerber。 请看一下。

    输出电压稳定在24V?

    这可能也会提高温度

    您能详细说明一下  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Binny Abraham:

    您的转换器在1A 输出时的效率有多高? 根据经验法则、一半的功耗在开关中、因此您可以估算 MOSFET 需要处理的功率损耗。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该转换器在1A 负载/24V 输出电压下的效率为80%。  这是预期结果吗?
     

    我们使用的 MOSFET 是 SiR104LDP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    从上图可以看出这个电源板非常小 我预计 MOSFET 温度几乎随负载线性上升。 如果正确、则 MOSFET 在电路板上没有足够的散热器、您可能需要增加散热器或增大电路板尺寸。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、添加散热器或选择平面更好且抖动为2盎司的电路板应该可以帮助实现这一点?


    我预计 MOSFET 温度几乎随着负载线性上升

    实际上、直到达到0.5A 负载、这是真的、MOSFET 不会产生太多热量、但恰好处于0.6A 或0.7A 以及以上、直到1A 时、MOSFET 的温度超过环境温度40°C。 所以我不认为温升是线性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    转换器可能不会在低输出电流下永久开关、并且在以设置的开关频率进行开关时温度会升高、但您需要检查开关节点以证明这一点。

    通常情况下、顶部和底部的空间更大且覆铜2盎司会使 Keem MOSFET 的温度降低。 与此同时、我也看到一些电路板设计人员正在为 MOSFET 下方的电路板另一侧添加大量过孔、并在另一侧添加散热器、因为底部散热焊盘的热量流出更好 封装顶部的温度。

    此致、
    布里吉特