This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:如何使用断续模式而不是锁存模式

Guru**** 2515780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82902EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277938/tpsm82902-how-to-use-hiccup-mode-instead-of-latch-mode

器件型号:TPSM82902

您好!

我在电压跟踪和满载测试等各种场景下使用了 TPSM82902EVM。

我注意到、当它遇到故障情况时、它不会进入断续模式以实现输出电压保护。

您能为我提供一种在不打开/关闭输入电压的情况下恢复输出电压的方法吗?

此致、

Younghan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、  

    这是哪一个故障? 以下是一些可能发生的故障以及器件如何从故障中恢复:  

    • IN 电流限制 如果电感器电流超过高侧 FET 电流限制(ILIMH), HS FET 将关断,低侧开关将接通,以降低电感器电流。 在 低侧 FET 中的电流降至低侧 FET 电流限制阈值以下之前、HS 不会开启。
    • 热关断特性 : 当 TJ 降低到迟滞以下时,转换器从软启动开始恢复正常运行。
    • 欠压锁定:  两个功率 FET 都将关闭。  当电压高于 UVLO 上升阈值时、该器件将完全正常工作、如果输入电压在电源电压下降时低于阈值、则会关闭该器件。

    谢谢  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Younghan,根据 Tahar 的评论,还需要什么支持? 如果否、我们将关闭该主题。

    裕昌