This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:输出 PWM

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278104/ucc28070-output-pwm

器件型号:UCC28070

您好!

为了在不应用交流输入的情况下进行故障排除/测试、除 Vcc 之外、在 UCC28070控制的 PFC 板上至少在短时间内生成 PWM 所需的最低运行条件是什么

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  

    感谢您关于 UCC28070 PFC 控制器开环操作的问题。  

    为在不施加任何高电压的情况下进行测试、必须手动操控多个信号以影响 PWM 中的变化。

    1. 通过将 CDR 连接到 VREF 并将 RDM 连接到 GND 来禁用频率抖动(如果有)。   
    2. 使用实验室电源通过10K 电阻器向 VINAC 施加3V 的电压。
    3. 使用另一个实验室电源通过10K 电阻器向 VSENSE 施加2.8V。  
    4. 使用信号发生器施加模拟 CSx 输入端正常看到的信号的波形。  
         您可以尝试同时使用两个发生器、但同步将非常困难。  我建议 一次使用一个发生器作为一个 CSx 输入。  另一个输入可保持悬空并忽略其相应的 PWM 输出。  即便如此、将一个发生器同步到 PFC 频率仍可能十分棘手。  另一种方法是改变数据表中图27中电路的失调电压和斜坡(如果已实施)、以获得与实际 CT 输出类似的 CSx 波形。   
    调整以获得所需的 PWM 占空比。  
    5. 由于 VINAC 是直流信号、PWM 不会变化。  乘法器初始化为最低增益状态。  要增加增益、必须降低 VINAC、并且必须施加人工过零来触发增益变化。 为此、只需非常短暂地将 VINAC 短接至 GND。   如果需要 PFC 类型变化、则  必须向 VINAC 施加低压整流交流电源。
    6. 由于电压误差放大器是一个积分器、因此无法仅通过调节 VSENSE 来调节 VAO 输出。  我建议在 VAO 和 GND 之间添加一个200kr 的电阻来作为源电流的负载。  然后、可在2.8V 至3.00V 之间调节 VSENSE、以提高或降低 VAO、从而影响 IMO 输出。  VSENSE 低于约2.79V 将触发压摆率校正电流、因此应尝试将 VSENSE 保持 在小信号范围内(接近但小于3.00V)。  
    从实验室电源到 VSENSE 的远高于10kR 的电阻允许您更宽地改变电源电压、以获得更高的 VSENSE 变化分辨率。   

    使用这些输入、您应该能够独立地改变每个相位的 PWM。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 让我按照以下步骤操作