This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:400W 稳压器设计

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5148, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276251/lm5145-400w-regulator-design

器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5148LM5117

您好!

我需要设计一个具有60V 输入和24-48V 8A 输出的400W 稳压器。
此器件是否能够处理它?

如果这不是适用于此应用的理想器件、您能推荐我使用这款器件吗?

谢谢!

-雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    LM5145的效果应该是肯定的。

    还要考虑 LM5148、电流模式控制环路可能更容易保持可调输出电压的稳定。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥兰多、  
    感谢您的答复。

    实际上、我将需要 具有 可调节电流限制的 IC。
    我找到 LM5117。  
    这种类型的应用适合吗?  

    -雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    是的、LM5117非常适合该应用。

    -奥兰多