This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于验证/测试 BQ40Z80的 EV2400

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, EV2400, BQSTUDIO, MKST-3P-ALT-EV2300, BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267897/bq40z80-ev2400-for-verifying-testing-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOMKST-3P-ALT-EV2300BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW

您好!

是否可以将 EV2400用作 PC 与 BQ40Z80之间的接口、在编程后运行测试脚本以验证功能? 是否有 API 或其他一些工具来开发此功能?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您可以使用 bqStudio 高级通信来发送命令。 EV2400没有 API。 TI 正在发布适用于 MKST-3P-ALT-EV2300的 API、该 API 可用于代替 EV2300/EV2400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shirish。

    好的、我看到了。 在 BQStudio 上使用.srec 文件对 BQ40Z80进行编程时、是否进行了任何形式的校验和或验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 API 应于下周在 TI.com 上线

    关键字:BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW、BQ-BMS-PROGRAMMER-SW

    直接链接应为 www.ti.com/.../BQ-BMS-PROGRAMMER-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    是的、 编程过程中包含校验和验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    它看起来不像该工具支持 BQ40Z80

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我相信您正在寻找的是 Prog40z8.exe 文件。 请联系 support@mkstechnology.com 获取 exe 文件。  

    此致、
    何塞·库索