我正在使用 TPS259814A 检查原型板的过流保护操作。
过流保护起作用后、TPS259814A 会在负载移除时自动返回到稳定状态。
但是、在这之后、即使 EN 设置为0V、OUT 也不会关闭。
在将 IN 设置为0V 并再次供电后、OUT 可由 EN 控制。
此行为是否符合规范?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TPS259814A 检查原型板的过流保护操作。
过流保护起作用后、TPS259814A 会在负载移除时自动返回到稳定状态。
但是、在这之后、即使 EN 设置为0V、OUT 也不会关闭。
在将 IN 设置为0V 并再次供电后、OUT 可由 EN 控制。
此行为是否符合规范?
您好、伊藤忠商事
原理图看起来没有问题。
1.在过流测试期间 VOUT 是否变为负值?
2.您能否探测过载和 EN 低电平情况下的 ITIMER 和 dVdt 引脚。 当有30K 而不有30K 时、请捕获这两种情况。
3.您还可以通过在输入端增加电容22uF 再尝试一次过载实验吗,然后检查问题是否仍然存在。 基本上、我要防止过载情况下 VIN 下降。 只想查看 VIN 是否下降、那么我们也看不出问题。
4.您正在添加像这样的30K、对吧?

此致
G·库纳尔
尊敬的 Kunal:
1. 您是否在过流测试期间看到 VOUT 变为负值?
在过流测试期间、VOUT 保持为0V。
2. 您能否也在过载和 EN 低电平情况下探测 ITIMER 和 dVdt 引脚? 如果有30K 但不存在、请捕获两个案例的信息。[/报价]开始过载测试时、EN 驱动为高电平。
过载测试期间、EN 驱动为低电平。
- 30K 也在那里。
- 30K 还没有。
3. 您是否还可以通过在输入端可能为22uF 添加更多电容器来再次尝试过载实验、然后检查是否仍然存在问题。 基本上、我要防止过载情况下 VIN 下降。 只想查看 VIN 是否下降、那么我们也看不出问题。 [/报价]在添加47µF 的情况下进行测试、VIN 压降减小、不再发生问题。
我 是否正确、此问题是由于过载导致输入电压降至建议工作电压以下引起的?
[/quote]4. 您正在添加像这样的30K、对吗?是的、没错。
[/quote][/quote]