This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:bq76952 OCC 查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278288/bq76952-bq76952-occ-query

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

设置如下所示:  

OCC 阈值为2mV、R SENSE 电阻值为0.5毫欧、 延迟时间为 100、 恢复阈值为0。

触发 OCC 后、电流被切断。 如果 DMOS 关闭而 CMOS 打开、OCC 将不会恢复。

如果 CMOS 和 DMOS 都 关闭、OCC 可以正常恢复。

正常吗?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    请参阅下面的 TRM

    OCC 的最小阈值为4mV。 阈值寄存器设置使用2mV 单位、因此设置2等于4mV 阈值、请参阅下文。

    要回答您的问题、OCC 会关闭 CHG FET、因此电流应该会停止、 如果连接了负载、PACK 引脚上的电压应降至恢复阈值以下、从而允许器件从保护功能中恢复。 如果 CHG FET 未关断、则 电流将必须在恢复期间降至恢复阈值以下、才能使器件恢复。

    我建议阅读 第5.2.7节 TRM以了解有关 OCC 以及器件如何从 OCC 中恢复的更多信息。

    此致、

    马克斯·韦博肯