This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610 RSOC 在负载更改时跳变

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278163/bq28z610-bq28z610-rsoc-jump-when-the-load-is-changed

器件型号:BQ28Z610

您好  

我有疑问需要您的帮助。

首次使用7A 恒定电流进行充电和放电、曲线正常。 充满电后再用15W 放电、曲线异常。

已选择化合物 ID 并已完全学习。

附加了 gg 文件和日志数据。

e2e.ti.com/.../15W_3E652800_1_2900_-_2800_1_2900_.loge2e.ti.com/.../bq28z6100v1.gg.csv

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    这里没有 RSOC 跳转。 问题在于、监测计根据之前的放电负载(7A)估算了满电容量。 换言之、电量监测计低估了 FCC。 这主要是因为 LOAD SELECT 设置为7、它使用 Max Avg P。  

    尝试更改 负载选择 至06并更改 用户速率 CW 至-1500cW。 请参阅下面的

    电量监测 IT 配置 用户速率- CW -1500 CW


    此致、
    何塞·库索