This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:施加 VBUS 时未切换到充电模式

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277289/bq25622-not-switching-to-charge-mode-when-vbus-applied

器件型号:BQ25622

新产品中采用了基于 BQ25622的充电系统、在施加 VBUS 时拒绝进入 CHARGE 模式。

通过 内部 ADC 读取、锂聚合物电池电压为3.340V、而 VBUS 电源电压为5.007V。  

我们已经转储了完整的寄存器集、看不到任何问题、见下文:

如有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.看起来 VINDPM 被触发(REGx1D[2]=1)。 请仔细检查 VINDPM 设置(REDx08)。 它应该低于5V。

    2.另请仔细检查器件型号 REGx38[5:3]。

    非常感谢、