This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C55:脉宽振荡问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276941/ucc28c55-pulse-width-oscillation-issues

器件型号:UCC28C55

您好!

我正在从事直流/直流反激式设计。  该器件在使用16V 输出和600V 输入时可以正常工作。  我唯一真正的问题是、我看到在较低功耗下会出现一些脉宽振荡。  我在 COMP 和反馈引脚上使用2类补偿器。  开关频率设置为65KHz。  我包含了我看到的振荡的 Vds 屏幕截图。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe:

    VDS 波形看起来不错、显示了转换器在 DCM 模式下运行。  查看 COMP 和 CS、真正了解您的转换器在轻负载条件下的行为。 该转换器的相位裕度和交叉频率是多少? 当您说"更低功耗"-对于全功率、零负载、5%、10%等、这意味着什么? 有时、在空载条件下、您可能会看到"突发模式"运行看起来像由脉冲和无开关周期组成的数据包、但波形显示脉宽不断变化、这表明控制环路不稳定。 您的转换器是否打算在整个线路/负载范围内以 DCM 运行?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在"低功率"方面、反激式工作在大约10%。  我认为穿越频率为6.5KHz。  这是我的第一个反激式设计、因此我不确定自己需要什么。  我通读了数据表、但参考设计涵盖了 CCM、而且我使用的是 DCM。  CS 和 COMP 引脚看起来非常好。  我在下面添加了一个屏幕截图。   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我修复了它。  此问题出现在 CS 引脚上、导致 PWM 出现问题。  感谢您的帮助。