This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:bq76930 TS 启动电源电流

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278218/bq76930-bq76930-ts-boot-up-power-source-current

器件型号:BQ76930

您好、专家!

我想使用 BQ76930的 TS 引脚通过充电器将其从关断模式唤醒。 但多大的电流能力充电器可以唤醒 BQ76930呢?

我注意到、数据表中 Vboot 为300~1000mV、但没有电流规格。 我不希望充电器漏极电流 错误地唤醒电池组。

我希望你的评论!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佳图您好!

    器件将根据电压而不是电流进行唤醒。 TS1引脚不是高压引脚、因此必须确保它不超过绝对最大值。

    如果您想探索不同的启动电路、我们在  bq769x0引导开关替代方案应用手册。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙