请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 您好! 我对 BQ40z50的原理图有一个问题、如下图所示、4P 和 PACK+之间存在一种切换。 在我看来、PACK+可以通过按下开关 S1来感应4P 电压、因此 BQ40z50可以启动。 顺便说一下、在实际应用中是否存在按压开关的操作?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正确、按下开关(S1)将在 PACK 引脚上施加电压、该电压将器件从 SHUTDOWN 模式唤醒。
Unknown 说:顺便说一下、按压开关的操作是否存在于实际应用中? [/报价]这是一个常见问题。 器件从 SHUTDOWN 模式唤醒的唯一方法是 PACK 引脚上存在电压。 因此、如果您的应用需要关断、则需要设计唤醒电路。 请参阅此 线程以获取更多见解。
此致、
何塞·库索