主题中讨论的其他器件: TPS65987
您好!
我是用板来设计的、其中用的这个芯片、因为空间非常有限、所以不会使用一个外部闪存、我们要通过一个外部 MCU 的 I2C 上传 bin 文件。 我找到了一个提到 https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf#page=135的 TT、但我仍然不明白如何操作? 有没有更详细的文档来描述这一点吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我是用板来设计的、其中用的这个芯片、因为空间非常有限、所以不会使用一个外部闪存、我们要通过一个外部 MCU 的 I2C 上传 bin 文件。 我找到了一个提到 https://www.ti.com/lit/ug/slvubh2b/slvubh2b.pdf#page=135的 TT、但我仍然不明白如何操作? 有没有更详细的文档来描述这一点吗?
谢谢
您好!
是的、您需要为 TPS65987使用一个外部闪存。
以下是一些在使用 TPS65987D + TUSB1046时应能为您提供帮助的应用手册
https://www.ti.com/lit/an/slvaem6/slvaem6.pdf?ts = 1681143879486
此致
您好!
我手头有测试板。 我正在尝试使它能够正常工作。
如果无法使用 TPS65987D'I2C 来控制 TUSB1046、这是否意味着必须禁用 TUSB1046的 I2C 端口(设置 I2C_EN=0)? 然后使用 GPIO 模式?
另一个问题、在应用定制工具中、可以执行器件->将设置导出到器件 RAM、这是否意味着可以使用一个外部 CPU 而不是一个闪存?
谢谢
您好!
如果无法使用 TPS65987D'I2C 来控制 TUSB1046、这是否意味着必须禁用 TUSB1046的 I2C 端口(设置 I2C_EN=0)? 然后使用 GPIO 模式?
我假设是这样、但请咨询转接驱动器团队、因为我不熟悉 TUSB 器件。
和另一个问题,在应用程序自定义工具中,可以执行设备->导出到设备 RAM,这是否意味着可以使用一个外部 CPU 而不是一个闪存?
这只能通过 GUI 来实现。 我强烈建议仍然使用 SPI 闪存。
此致