请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5160
你好
我设计了一款直流/直流转换器 、只是想确保我计算出了所有的正确值、附在原理图中以供您参考...
输入电压:19-65V
输出:15V - 2A
频率:500kHz
软启动时间:20ms
1)使用大于100nF 的 Css 电容进行软启动是否安全,如果是,有多大?
2)不完全理解数据表中的频率限制,我是否可以使用500kHz?
3)计算电阻或任何其他备注?
e2e.ti.com/.../LM5160_2D00_Q1-sch.pdf
提前感谢