This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081:在2023年对该器件进行快速编程的最佳方法是什么?

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278123/ucd9081-what-is-the-best-means-to-quickly-program-this-device-in-2023

器件型号:UCD9081
主题中讨论的其他器件:USB 转 GPIO2

在 USB-TO-GPIO 已停产且不可用的情况下、截至9个月前、USB-TO-GPIO2不支持 UCD9081、那么使用 UCD9081 EVM GUI 软件对此 IC 进行编程时、硬件接口的状态是什么? 我们是否需要设置 EOL 编程脚本、或者目前是否有更简单的方法?

e2e.ti.com/.../ucd9081-usb-to-gpio-2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们已发布新的 ucd9081 GUI 来支持第2代软件狗、

    渐变

    颐和