This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:高压下的电源稳压器问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277009/ucc24624-power-regulator-issue-at-high-voltage

器件型号:UCC24624

尊敬的 TI 论坛

我的团队在测试期间观察到、当初级侧直流电压增加到730伏时、UCC24624内部稳压器电压下降至高达7伏。  BTW 我们有一个小型 AUX 电源、它为 VDD 引脚提供12伏电压、并且保持为12伏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapan:

    您能否分享 REG 电容器、VDD、VIN 和 Vout 上的电压示波器快照? 另外、如果可以、请分享原理图。