This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 &amp 的原理图审阅;BQ76942PFBT

Guru**** 2523280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249668/bq24650-schematic-review-for-bq24650-bq76942pfbt

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610

您好、我正在为充电电流为2.9A 的6S 2900mA 欧比宝电池组制作电池充电器、我想知道您是否可以查看我的原理图、看看是否有什么问题? 我正在使用 BQ24650进行充电、并使用 BQ76942PFBT 进行电池平衡/监控/保护。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    这是 BQ24650的正确原理图吗? 您发布的原理图适用于设置为以12.6V 而非6S 充电的 BQ24610。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教的早上好  

    抱歉、是的、我得到的器件型号不正确、我使用的是 BQ24610、我是否错误地将其设置为12.6而不是22.2?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    我是否错误地将其设置为12.6而不是22.2?

     

    是的、我建议参考第9节 .3.1电池电压调节 应用和实现部分。 您还可以在原理图检查清单中找到此公式。

    我建议参考 BQ24610原理图检查清单: BQ24610_BQ24650_BQ24650.pdf Schematic_Checklist

    我将让电池监控团队就 BQ76942PFBT 的原理图设计发表意见。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    总的来说、原理图看起来很好、但是我需要进行一些调整:

    1. NC_2连接到电池的电压。 我会将其更改为悬空

    2.电池输入滤波器(C34、35、33等)的电容应该为0.1uF 而不是0.22uF。

    3.虽然不需要、但建议在 SRP 和 VSS 之间连接0.1uF 的电容、并在 SRN 和 VSS 之间连接0.1uF 的电容

    4. REG1上的电容器 C8 (和 C40)未连接到 VSS

    这也不是必需的、但它有助于提高热敏电阻测量的精度、从而将电容器与 RT2和 RT3放置在并行位置(大约470pF)

    6.通过查看原理图不确定是否连接了保险丝,但如果实际连接了 BREG,我不会将保险丝连接到 BREG

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asher:感谢您提供反馈! 您能否确认以下内容正确无误? 在参考上、网是7P、但我的是电池组+

    此致

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    我已经修改了原理图、 现在看起来是否正确? 电路板布局现在也已完成、有没有其他方法可以让我看看、是否有任何问题?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    如果您发送布局(在该主题中或通过它向我发送私人消息)、我可以查看它。

    就您所做的更正而言、它们现在似乎很好。 我对为什么你有 PACK+/1, PACK+/2等感到有点困惑。 在参考设计中、大多数时候电池组的顶部(本例中为电池6)被称为 BAT+、而连接到电池组负载的节点被称为 PACK+。 只要 PACK+/1和2表示唯一节点、那么您的当前设置就可以了。 但是、如果它们表示同一个节点、则将使 MOSFET 短路。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、它们是同一个节点、现在已经修改过。 我附上了 Gerber 文件和 PDF 文件、感谢您的观看!

    此致

    史蒂夫
    e2e.ti.com/.../Kinekt-Micro-Charging-Board.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    重新审视并仔细检查原理图后、我在原理图上提出一个问题、似乎可以节省下来。 PACK-连接到 BAT-是有原因的吗? 通常、它们与感应电阻器连接在两者之间。 我看到您使用第二个 GND、PACK-传统上是这样的、因此可以接受、但我只想再次确认您调用 BAT-节点 PACK-的原因。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A·晨曦

    我的错,我已经把网重命名为 BAT-,非常感谢你的帮助!  BQ24610的原理图/布局是否 正确? 最后一个部件、我就可以订购该板了!

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    我不是最新的 BQ24610及其适当的布局方法、因此我要推荐 Christian Moyer 为我们提供这一份。

    此致!
    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几天前我给 Christian 留言,但还没有回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steven:

    看来克里斯蒂安已经离开了办公室,但今天回来了。 如果他在24小时内没有回应、我会再次与他联系、如果他不能提供帮助、我会尝试联系了解该产品的其他人。

    此致!

    A·内德尔费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,谢谢 Asher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我在充电器原理图中没有看到任何明显的问题。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您阅读原理图! 您是否介意快速浏览一下布局、看看我在这方面是否有任何明显的错误?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    好的。  请发送布局文件。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、这里是文件、谢谢您的观看!

    e2e.ti.com/.../3051.Kinekt-Micro-Charging-Board.zip

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    布局可能可行、但混合接地可能会导致开关噪声影响 R21上充电电流测量的准确性。  如果将所有电源元件(Q1、C19、C20、C24、C25 IC、 C4)。  但在板上、感测电阻 R21的滤波电容将产生输出电容 C24、C25和 REGN 电容 C4的开关噪声、如下所示:

    此外、如果在接地侧添加更多过孔、输入电容器 C19和 C20也可以、但如果将它们翻转180、则效果会更好、因此接地端没有过孔来获得 Q1接地。  这意味着其他信号将会具有通孔、这是可以的。  此外、最好也希望使用短 LO/HIDRV 栅极驱动布线返回到 REGN 电容器 C4、但我承认、由于其引脚排列、在该器件上很困难。

    最后、接地端直接位于下方的大 PH 节点铜功率会增加 EMI。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    电路板今天就到了、一旦我将电池组插入 IC 中、Q1以及电感器变为红色热态、就可能导致这个问题?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我再次查看了您的原理图、但没有看到2个接地端连接在一起的地方。  通常、我们建议将其连接在 IC 外露焊盘上、但我看到该焊盘是悬空的。  在第一次评论上,我错过了这件事,感到很尴尬。  不过、不确定它是否会造成损坏。  您是否有方法对电池进行仿真并连接到未损坏的电路板。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这2个接地端通过底部的0R 电阻器 R4连接。 我已将电池连接到一个未损坏的电路板上、并串联了4R NTC、这似乎阻止了 IC 吹气、 但是、当我插入电池并插入充电器时、我会看到 PG 指示灯亮起、电池似乎没有充电!

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    VREF 和 REGN 的电压是否正确?  FB 的电压为多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    VREF 和 REGN 处的0V 电压、是否指 VFB 处的电压?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    是的。  插入充电器适配器后、VCC 引脚处的电压是多少?   

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    插入适配器时、VCC 引脚上的电压不变、而 VFB 上的电压为7.85V

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    VFB 应为电池电压的100/(500+100)、如果电池充满电、则接近2.1V。  几乎8V 电压过高。

    并且在连接了输入电源>电池电压的情况下、由于 PFET 体二极管的存在、VCC 应至少低于施加的适配器输出电压的二极管压降:

    您能否确认组件安装?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    R22和 R23值来自较旧的原理图、稍后在讨论中有一个 zip 文件、并且是正确的值、但我想我看到了其中的错误。 R22为100K 而 R23为1.1MR、但它们应该是另一种方法以在 VFB 引脚上获得正确的输出电压、当我进入时、我会了解 thisi 和 PFET Tomorrow。 VFB 引脚上的8V 电压是否会损坏 IC?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    那个引脚的绝对最大值是16V、所以我不这么认为。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我已经换了电阻器、现在 VFB 引脚的电压为2V、插入适配器后 VREF 的电压为3.3V、但只有在 PG 灯亮起时才会出现这种情况、当我施加大于26V 的电压

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适配器电压为27V 时、似乎也在为电池充电、但 PG 指示灯点亮、STAT1和 STAT2指示灯熄灭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    如果 VFB 引脚电压低于2.1V、则电池未充满电。  BQ4610是降压充电器、因此输入电压必须比电池电压高至少150mV、PG LED 才会亮起。  如果两个统计数据都关闭、则会发生以下故障之一:

    此时的电池电压是多少?  计时器是否已过期?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    电池是22.96当没有适配器插入,然后到24.55当适配器插入,并消耗大约1.8A,所以它看起来充电,我也得到2.061Vfb 上,我如何检查计时器?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 VFB 略高于2.1V 时、其现在消耗~1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    当 VFB 等于或高于2.1V 时、充电器应停止充电。  电流是否流过检测电阻?  否则、要么是系统负载拉取电流、要么是电路板在某处短路。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    仅对电池放电一点、然后我将进行检查。 快速问题、PG 指示灯亮起是否正常工作、我是否正确? (VCC 有效)、充电器是否应该为电池充电、即使 STAT1和 STAT2 LED 都熄灭? 是否会发生这种情况?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    请忽略、STAT1 LED 亮起、我漏掉了 LED 板上的迹线! 但现在 PG 指示灯熄灭、因此我的问题仍然很有用!

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    如果输入电压有效(略高于电池电压)、则 PG 应导通。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我认为这是最后一个问题(希望!) 我想现在一切都正常、不过我已将充电电流设置为2.9A、看起来像是以1.7A 充电、我是否将电阻器值算出错误?

    此致

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我已经意识到、我与电池串联的 NTC 是为了停止浪涌而导致充电电流更低、 您能推荐 一种在热插拔电池时停止浪涌的方法、这样 IC 就不会爆裂声、我也不需要 NTC?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!  

    您需要在连接处添加一个 TVS 器件、以便在热插拔电池时帮助浪涌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我当时在想这件事,但我似乎找不到一个合适的,有没有你可以建议?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您可以建议哪些 TVS 二极管吗?

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我不同意 Jing 关于使用 TVS 二极管防止浪涌电流的看法。  TVS 可防止过压尖峰。  如果浪涌是个问题、并且无法减小在电池连接时拉取电流的电容、则需要添加一个串联 PFET 并使用一些 R 和 C 来添加软启动。  下面的应用手册对该概念进行了说明:

    https://www.ti.com/lit/an/slva156/slva156.pdf

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我按照您的建议添加了一个软启动、它在电池插入的最初几次中运行正常、但在第三次 IC 再次爆炸时运行正常。 我已经检查了5个板、现在尝试诊断出了什么问题、但没有效果。 总是有 Q1弹出、然后是 IC。 您对该 FET 为什么不断出现问题有什么建议吗?  

    此致

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    当 Q1弹出时、损坏什么部件?  从源极到漏极的体二极管是否正常?  栅极与源极之间是否短路?  降压转换器是否已开始切换?  发生这种情况时、我们能否在示波器上捕获 HDRV 和 PH 电压以及电流漏极电流?

    控制器的唯一其他问题是在开关期间 FET 栅极出现振铃。  您可以尝试在 HDRV 与 FET 栅极之间添加一个10欧姆的串联电阻、以抑制出现振铃的情况。

    此致、

    杰夫    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    不幸的是,我不能测试任何一个,因为他们着火,看起来像这样:  

    这个特定的板当时还没有焊接 IC、它仍然非常棒。 我会在下一次迭代时添加一个串联电阻器、这有可能解决这个问题吗? 电路板在不着火时工作的很好!

    此致  

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    由于我不知道确切的故障、我无法预测串联电阻器是否会解决该问题、但如果您可以从 HDRV 到 Q1栅极的迹线加上它、则值得一试。

    此致、

    杰夫